This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880原理图审核

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762464/tps23880-tps23880-schematic-review

器件型号:TPS23880

您好,先生

我们 希望  使用 TPS23880 (PSE)+TPS2372-4 设计 作为  输出功率90W,PD 输入、PSE 输出。 PD 输入90W、PSE 输出90W;附件为 TPS23880和 TPS2372-4原理图、  

 您能否 帮助检查 TPS23880和 TPS2372-4原理图、是否正常? 顺便说一下,我们还有其他问题需要您的帮助来检查,问题如下所示

TPS2372-4可使用一个芯片实现2个电源输入90W 功率 PD 接收端 握手信号是否会产生任何影响?

e2e.ti.com/.../TPS2372sch.pdfe2e.ti.com/.../TPS23880sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、您在周末输入了一个问题、因此 E2E 覆盖范围很轻。

    我们的战略应用专家将在美国时间星期一对此进行回顾。

    感谢您在当地对德州仪器 PoE 产品的促销和支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这种类型的应用有多个设计注意事项。 在电力前景中、设计中 PD 与 PSE 之间会产生一些功率损耗、因此无法实现90W 输入至90W 输出。 从 IEEE802.3bt 标准的角度来看、为了符合标准、PD 的最大输入功率为~70W、因此 PD 输入端的90W 将不符合标准。

    如果需要合规性、 则单个 PD 无法工作。 通常、我们在 PoE 直通应用的单 PD 解决 方案(例如)中看到的是70W 输入(8类)、PSE 输出端的输出端为双路(每个30W)。

    如果您的解决方案不符合要求、并且您可以控制 PSE 和 PoE 电缆长度、那么您可以控制 PSE 输出高于90W 的功率、以便在直通输出端提供足够的功率、从而达到90W。 在这种情况下、可以使用单个 PD、因为 TPS2372-4具有1.9A 的最大电流限制、因此如果 PSE 上的电压足够高、则 PD 输入端甚至可以提供100W 的功率(输入为53V)。

    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!