This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40322:单输出仿真问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761376/tina-spice-tps40322-single-output-simulation-problem

器件型号:TPS40322
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我将 TPS40322的 TI TINA 参考设计更改为单输出、如 TPS40322数据表图29所示。 设计示例2、两相转换器原理图。 在 TINA 瞬态仿真中有一条显示收敛问题的错误消息。

我是否可以知道我是否错过了以下电路仿真中的任何内容?

还是可以将 TPS40322 TINA 模型作为两相电路运行?

e2e.ti.com/.../TPS40322_5F00_Single-Output.tsc

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    这似乎是仿真问题、而不是模型和器件问题。
    此仿真的目的是什么? 也许我可以提供一些信息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    我想看看在单输出模式下、将栅极串联电阻(RG)设置为具有30A 至0A 动态负载的0 Ω 时、是否可以观察到高侧栅极电压(TG)到 TGR 过冲。
    我是否可以知道是否有一个时间范围来进行单输出 TPS40322仿真?

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、  

    栅极驱动器过冲与布局中的寄生阻抗、SW 电压尖峰、高侧 FET CGD 更相关。  

    我认为 TINA 模型不是一种很好的仿真方法。  

    只要布局中的栅极驱动布线经过优化且 SW 电压尖峰受到控制、就不应担心高侧栅极驱动过冲。  

    谢谢