This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:TPS24755EVM 5V 输出

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762446/tps23755evm-894-tps24755evm-5v-output

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件:PMP9175TPS23755

大家好、

我是否可以知道客户是否希望将 TPS24755EVM 修改为5V 输出电压、客户是否可以只更改 R16/R21值? 或其他组件也需要更改?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、您在周末输入了一个问题、因此 E2E 覆盖率很低。

    我们的 PD 专家将在美国时间星期一对此进行回顾。

    感谢您在当地对德州仪器 PoE 产品的促销和支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    TPS23755未针对5V 输出进行优化。 它适用于12V 二极管整流设计。 相反、我们建议使用5V/2.3A PMP9175设计。


    除了改变该分压器分压比、还需要针对5V 输出电压的适当匝数比来改变变压器。  


    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师