This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62356:我希望使用具有 I2C 的3A DC/DC 来控制输出电流、如 NCP6343。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62356, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762046/tps62356-i-want-a-3a-dc-dc-with-i2c-to-control-the-output-current-like-ncp6343

器件型号:TPS62356
主题中讨论的其他器件: TPS65263

您好!

   我需要一个具有 I2C 的 DC/DC 来 控制输出电流。  

  但 TPS62356电流太小、我需要3A、如 NCP6343。

 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看这两款可能更适合您的应用的 TI 产品: TPS65263/TPS65263-Q1

    它们共享一些常见功能。 为了更好地帮助您、您能否分享您的应用是什么?

    感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!
    TPS65263为3通道、但我只需要一个通道。
    我的应用是降低功耗、当系统处于低功耗模式时、我将减小电流。

    Tks。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然! 那么 TPS6236x 系列更适合您的应用。

    您能看一下这些吗?  以及 TPS62366x?    

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、
    TPS62366对我来说似乎很合适。
    我将对其进行评估。

    非常感谢。