This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:如何防止电流回填以在轻负载下实现保护、即间歇电感电流?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759813/ucc28251-how-to-prevent-current-backfilling-to-realize-protection-under-light-load-i-e-intermittent-inductance-current

器件型号:UCC28251

尊敬的 TI 工程师:

由于 UCC28251在轻负载电感间歇性电流的情况下没有保护功能、因此四分之一砖型电源的同步整流器管在通电时会损坏。

对不起、这是故障原因、如何解决?

Regars、

哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    请更好地解释您的问题。 间歇性轻负载是什么意思?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    我是一名在校研究生、想使用 UCC28251 来制作全桥硬开关模块电源、请阅读芯片手册、问题是轻负载电感电流中断、同步整流器管仍然开路、 然后、整流器管中将出现反向电流、从而导致烧毁、贵公司如何在这方面考虑这一点?  

    电源的同步整流器管在通电时损坏。

    对不起、这是故障原因、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、
    没有足够的信息来了解您的问题。
    我还注意到您已多次发布此问题。
    您希望我关闭此帖子、还是可以通过测试波形提供更好的说明?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jiannanli,
    我将关闭此帖子、因为请求的信息未提供。
    此致
    John