This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:TIDU412A

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760310/ucc28711-tidu412a

器件型号:UCC28711

我们将处理典型值为400至480v /60Hz 的三相输入。 因此、我们计划在 TIDU412A 中使用该设计。

我已经成功地广泛使用了 XL 展板 TI 已安装 SLUC408B 、请参阅随附的

但这受密码保护。  

我可以复制粘贴到另一个工作表中、但  如果有人可以为该文件挖掘 PW、这将为我节省大量时间。

thnx.e2e.ti.com/.../SLUC408B.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的另一个扭转:我使用的是650 V GaN 器件是什么? 由于几乎没有反激式的巨大峰值或任何振铃,这是否起作用? 由于寄生效应极低,我们更喜欢 GaN。当然,我们必须将 PWM 输出达到6V。 但这可以通过1个驱动器芯片来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、还有另一个方面:我可以尽快获取评估套件并使用 GaN 器件进行共源共栅实验吗? 不过,我不会为这次实验获得资金。 但是、如果成功、我可以将其返还给您、以使其他用户受益。 这是可能的吗?... 我希望我能和 Pete Gudreau 联系... 他会理解我的方法... 我丢失了他的电子邮件地址,当地的 TI (Arrow)人员不会这样做,我是肯定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    感谢您关注 UCC28711。

    遗憾的是、将 UCC28711与 GaN FET 配合使用不是一个好主意、因为 UCC28711的最大 Fsw 限制为100kHz。 GaN FET 通常有利于提高开关频率。 此外、控制器依靠 VDS 波形上的振铃来利用谷底开关并降低 MOSFET 中的开关损耗。

    请分享您的电源设计规格、我 或许能够找到更适合您应用的参考设计。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、

    我没有听到你的反馈、因此我假设你能够解决你的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、
    区域