This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3802:280-700VDC 输入、15V 输出下斩波器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762649/ucc3802-280-700vdc-input-15v-output-down-chopper

器件型号:UCC3802

各位专家、您好!

我正在尝试使用 UCC3802设计下斩波器。 我非常 熟悉下斩波器的基础知识、但我对 UCC3802本身的理解有困难。 我已经尝试阅读了数据表、但这对我来说是令人不知所措的。 我知道您可以使用小型 RC 网络对频率进行"编程"、并且由于内部电阻器、占空比是不可编程的。  

我想知道如何在我的下斩波器输出端对 UCC3802进行"编程"、使其具有280和700V 直流输入。 (注意:不需要隔离电路)

我一直在做一个测试电路、我想在这里看到频率为100kHz 的 UCC3802输出上的脉冲。 (见附件),

在测试电路中、我使用10V 直流为芯片供电、并将5V 直流电源连接到 FB 引脚。 因此、我希望输出(6)上的信号为100kHz、占空比为50%。 遗憾的是、我只使用 示波器测量噪声。

有人能告诉我我我出了什么问题吗?

此致、

Bryan Boonekamp

Bryan Boonekamp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、
    恐怕所有细节都在数据表中。
    使用700V 电源进行设计时、应非常谨慎。
    为了您自己的安全、您应该在经验丰富的同事的监督下工作。

    UC3802是应用电路中使用的错误部件。
    使用 UC3802或 UC3805。
    这些器件将以50%的最大占空比工作、并启动低于10V 的电压。
    此外、您还需要将 FB 连接到 GND、而不是连接到5V。
    这将使您的测试电路正常工作。
    但是、您将无法看到 LED 以100kHz 的频率闪烁/熄灭

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复、

    我确实会在一位经验丰富的同事的监督下测试我的700V 电路。 我还将尝试将 FB 连接到 GND、并再次使用示波器测量输出。

    此致、

    Bryan Boonekamp