This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:UCC2818 PFC 转换器问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759531/ucc2818-ucc2818-pfc-converter-issue

器件型号:UCC2818

您好!

我设计的 PFC 转换器具有以下特性:

Vinac = 85V~130V (典型输入电压为115Vac)

频率= 400Hz ~ 800Hz。 (从400Hz 变为800Hzn、航空电源)

VOUT = 260V/ Poutmax = 150W。

使用控制器 UCC2818。

我的问题是电流谐波失真。 我想知道是否存在技巧来改善零电流过零期间的失真。

我使用了您的 Mathcad 文件和您的注释应用来选择外设组件(电压和电流环路)。

波纹波纹@Pout=400W、Vin=85V、Vout=260V。

除非电流过零、否则波形是正确的。

我尝试更改电流环路组件、它可以改善电流波形和谐波失真、但这还不足以满足规格要求。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、
    UCC2818专为具有50/60Hz 线路频率输入的应用而设计。 如果您在400Hz 等较高频率下使用此部件、您将开始看到零交叉处的线路电流失真。 发生这种情况的原因是 PFC 的输入滤波器引入了相位超前。
    相位超前意味着输入电流尝试在输入电压的每个半线周期结束之前改变方向。
    当电压反向时,整流器二极管将通过电桥直流侧的保持反向偏置,因此防止线路电流流动。
    本文讨论了这种现象:"揭开单相 PFC 转换器中的过零点失真的神秘面纱",您可以在以下网站上申请一份副本:
    www.researchgate.net/.../3960285_Demystifying_zero-crossing_distortion_in_single-phase_PFC_converters

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    首先,我要感谢你的回答。

    我创建了我的帐户、网站上不提供请求的全文。 您对此有什么想法吗?如果您已经有了它,您可以分享它吗?

    我了解的是、我们必须修改 PFC 的输入电容器。 是这样吗?

    在我的设计中、我使用了100nF 电容器、而在二极管中、我使用了超快速塑料整流器。 为了避免过零振荡,我们应该使用特定的二极管技术吗? 或特定的电容器技术?

    感谢您的回复。

    此致、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、
    这是一个 IEEE 文档、很遗憾、我无法为您提供免费副本。
    但是、我找到了随附的技术论文、可以在互联网上查看:
    pdfs.semanticscholar.org/.../c442ba58abb024583519c782495db2f2604e.pdf
    我希望这会有所帮助。
    请问您的产品应用是什么?
    您的功率级别仅为150W、这应在直流电源的能力范围内、因此请避免使用 PFC 电路。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laurent、
    我将关闭此帖子、因为我的问题得到了尽可能多的回答、并且在近3周内没有新信息。
    如果您需要更多信息、请打开新帖子。
    此致
    John