This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:当输入为400VDC 至850V DC 时、CAN UCC256301用作 LLC 控制器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256303, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760142/ucc256301-can-ucc256301-used-as-llc-controller-when-input-is-400vdc-to-850v-dc

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256303UCC25600

您好!

我们是否有可用于 ISO-dc/dc 应用的产品? 以下规格:

输入:400V 至850V DC

输出:24V/500W

我发现该参考设计使用 UCC256301作为 LLC 控制器来提供500W 交流/直流电源、但 UCC256301的最大 HV 电压为650V、因此您是否有针对高压应用的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Betty、

    只要由于控制器的650V 绝对最大额定值、HV 引脚上有一个电压钳位、您就可以将 UCC256301用于高输入电压。
    下面随附了500W 功率范围内的所有基准设计列表。
    www.ti.com/.../index.html
    我是否可以询问此设计的 EE 和应用? 是否需要 PFC 级提供该直流输入?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    您是说、当输入电压范围为400V 至850V 时、在 HV 引脚上添加电压钳位?

    该参考设计是交流输入、不适用于高压输入、当输入为850VDC 时、我会有一些问题。 您能否提供850VDC 输入的简单原理图?

    它用于电子总线、由电池供电。 电池可能会发出信号或多个串联、 因此它们不需要 PFC 级。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    遗憾的是、我找不到适用于850V 直流电压的 UCC256301原理图示例。 但我是否可以建议两种可能的解决方案:

    UCC256303:HV 启动已禁用、因此您不必担心。 必须将高电压路径组件更改为具有更高额定电压的组件。

    2. UCC25600: 在连接850V 输入时可以提供一种可能的解决方案。此设计可供您参考。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    由于您尚未回复、我假设您的查询已解决。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    区域