This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195L:BQ24195L

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762147/bq24195l-bq24195l

器件型号:BQ24195L

您好、

我使用 BQ24195L 来检测连接到我的手机的设备的性质。

因此,我使用 USB 电缆(仅通过连接 D+和 D-引脚)将电话连接至主机 PC, 我使用了分离器将相同的 USB 电缆插入 BQ24195L、后者将生成连接到手机的 VBUS 和接地引脚、并读取 D+和 D-引脚。

当 D+ D-总线连接 到 BQ24195L (以检测它是连接到充电器还是连接到主机)时,在这种情况下主机和电话之间的通信将无法正确建立(USB 设备无法识别)。  

您是否知道如何修复它,以便我们能够将电话连接到主机并将 BQ24195L 用作主机/适配器检测器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elie、

    这里有几个时序问题。

    1) 1)当 VBUS 连接到 BQ24195L 充电器时、它将尝试根据 USB BC1.2规范检测它连接到的 USB 端口的类型。
    2) 2)当 VBUS 连接到手机时、它可能有自己的充电器、通常也有某种类型的 USB 端口检测。 如果没有、它将跳过此项并直接转至(3)
    3)如果跳过(2)或(2)已完成、手机将尝试通过枚举与 USB 主机握手。

    现在、您有一个分离器、这意味着 D+/D-线路在您的手机和充电器之间共享。 理想情况下、您需要一个只允许充电器或手机驱动 USB D+/D-线路的 USB 开关。 您的配置将不起作用、除非您可以在电话端保留检测时间。

    在此处查看我们的开关产品系列:
    www.ti.com/.../products.html


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢您的解释、放置一个开关是我们的第一个直观解决方案、但如果我们能找到一个更好的解决方案、我们正在徘徊。

    我们将考虑您所说的一切、再次感谢您。