This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:TLV62085的 EN

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62085, TPS62810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761423/tlv62085-en-of-tlv62085

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件: TPS62810TPS62810-Q1

你(们)好

我对 TLV62085的 EN 有两个问题。

该器件是否在 EN 上具有迟滞?

EN 的压摆率是否有限制?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    EN 引脚是具有迟滞功能的逻辑输入。
    2.我不知道。 唯一的问题是您无法在此器件中获得精确的启用时间。 如果您需要精确的启用延迟时间、可以查看 TPS62810
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San

    感谢你的答复。
    请允许我确认您的情况。

    您能告诉我 EN 上的迟滞的具体值吗?
    2.May 我知道 TLV62064的启用时间与 TPS62810-Q1的启用时间大致相同吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生(Yokota)好

    迟滞的特定值不可用。 TLV62085和 TPS62810是两种不同的器件。 您不能将规格一用于另一个
    目标应用是什么? EN 的主要关注点是什么?

    e2e.ti.com/.../760071

    但斯克
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrina - San

    应用是楼宇自动化。
    我关注以下情况下的操作。

    ・在 EN 端输入了慢速信号
    ・在 EN 端输入的信号约为1V

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    如您在本文中所读:e2e.ti.com/.../760071。 构建 RC 使能延迟电路是正常的。
    转换器将在0.4V 至1V 之间的点启用。 内部电路设计不允许转换器同时导通和关断。 高于1V 时、它将始终保持启用状态。

    此致
    Sabrina