This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24636:可用于输出电压 Vout = 31V?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24636, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762156/ucc24636-possible-to-use-for-output-voltage-vout-31v

器件型号:UCC24636
主题中讨论的其他器件: UCC24624

尊敬的团队:

我们的客户将 UCC24636用于工业电池充电器。 第一个版本的输出电压为11-15.6V、因此没问题。

在另一个项目中、他们正在寻找22-31V 的 SR 控制器。

>是否有机会使用 UCC24636 获得更高的输出电压?

它是否具有与 UCC24624类似的内部钳位、可与750欧姆的外部电阻器配合使用?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    感谢您关注 UCC24636。 VDD 引脚的 AbsMax 额定值为30V、遗憾的是没有与 UCC24624相同的内部钳位。 一种可能性是使用外部电路来限制施加到 VDD 引脚的最大电压、但我想先与系统工程人员讨论这种方法的可行性。 请允许我就此问题与您联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以使用电阻器+齐纳二极管来钳制 VDD 引脚上的最大电压。 您还需要确保 VPC 和 VSC 引脚也不超过其最大额定电压(两个引脚的绝对最大额定电压均为4.5V)

    另一种选择是使用额外的偏置绕组为控制器提供偏置电源。 这将使驱动程序能够比上述解决方案更高效地运行。

    我不确定您的客户是否打算使用低侧或高侧整流、但请与他们分享此 SR 控制器配置指南:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    感谢您的快速回复和详细信息。 让我与客户讨论这些想法。
    此致
    Martin