This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:关于 O/P 电流

Guru**** 2815255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762565/tps61165-regarding-o-p-current

器件型号:TPS61165

你(们)好

我需要 TPS61165来驱动具有21V 正向电压和40mA 正向电流的 LCD 背光。 那么、我必须根据40mA 选择 Rset??
如果我选择0.57欧姆、那么它将始终调节350mA 的电流、或者它取决于 LCD 背光所需的电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、
    对于 TPS61165、Rset 确定了最大输出电流、实际输出电流取决于 Rset 值和 CTRL 引脚上施加的 PWM 占空比。 对于您的应用、如果您的最大输出电流为40mA、则需要选择5 Ω 电阻器、然后您可以更改 PWM 占空比、将输出电流从0A 更改为40mA。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sean
    感谢您的快速回复。

    这意味着、如果我选择0.57 Ω 电阻器、则电流将在0至350mA 之间变化、但我们可以通过在 CTRL 引脚上提供 PWM 信号来调整以满足我们的要求(40-50mA)。 我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sagar、
    当然,您的理解是完全正确的。 但我们通常会为您的应用选择最大电流的 Rset、如果您不需要350mA、我建议您为您的应用选择合适的电阻器。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。