This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:充电软启动问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762576/bq24780s-charging-soft-start-question

器件型号:BQ24780S

您好专家、

我的客户对 bq24780S 的软启动有疑问。 从下图中可以看到、电流1 (64mA)和2 (约500mA)之间的阶跃看起来是不同的。 是否有另一个软启动步骤或它是否是另一种充电电流软启动机制? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我检查了数据表、在 DCM 和 CCM 模式下、BQ24780S 软启动电流阶跃似乎会有所不同。 我捕获数据表数据以供参考。 希望它对您有所帮助。

    谢谢