This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:原理图审阅请求

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762517/lmr14030-request-for-schematic-review

器件型号:LMR14030

您好!

我的客户正在将 LMR14030设计为汽车音频应用中电源管理的一部分

规格如下:
VIN = 12V (来自汽车电池)
Vout = 5V
Iout = 3A
Fsw = 2.2MHz

您可以帮助查看和评论随附的原理图吗?
谢谢

e2e.ti.com/.../LMR14030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eng:

    以下是我的建议:
    L301=2.2uH
    2. R392=4.7
    3. C397=打开
    4. C398=680pF
    C394、395=16V 额定值
    6. D210=如果最大输入电压为36V,则使用40V 二极管。