This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件搜索帮助:USB 电源确定。

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762504/part-search-help-usb-power-determination

主题中讨论的其他器件:TUSB320

我正在寻找一个器件或应用手册、该手册可以确定我可以从器件插入的 USB 端口汲取多少电流。 我已经看到有一些器件实现了这一点、但它们是专用的锂离子电池充电器。 我还看到了一些器件、这些器件只是确定它的端口类型、但不枚举和确定可以消耗的电流。

我自己不需要 USB 通信、只需要了解端口电源功能。

我的应用正在为3节串联锂电池充电。 我有一个板载 MCU、因此 I2C 或 UART 接口正常。 我不是在寻找充电芯片、而是 USB 电流器件。

我见 过 TPS251x、但它用于主机控制器。 我能否仅通过数据线电压作为器件来确定 USB 端口的最大电流而不枚举? 我一直在读到、要知道低功耗100mA 和高功率500mA 端口之间的唯一方法是枚举。 是这样吗?

USB C 支持是一个加分项。

我还了解了一些器件通过加载端口电流来确定端口电流、直到电压下降到某个点。 并持续调节电流以保持该电压。 因此、如果将另一个器件插入总线、则会导致较低的压降、而该器件将降低其电流消耗以进行补偿。 这是常见的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您可以查看 TUSB320、它应该非常适合您的应用、并且可以向您的系统添加 Type-C 端口。

    您需要将此芯片与电池充电器芯片一起使用。

    如果另一端也支持 Type-C、TUSB320可以识别 USB 电流。

    谢谢、
    Rahul