This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低噪声升压开关

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, TPS61085, TPS55340, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760694/low-noise-boost-switcher

主题中讨论的其他器件:LMR64010TPS61085TPS55340TPS61175

我需要使用简单的升压开关、但对于 ADC 应用而言噪声较低。  

从5V 升压到6.5V、电流1A。  

我使用的是 LMR64010、但噪声很高、您会推荐噪声更低的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    布局非常重要。 对于升压转换器、较小的输出环路意味着较小的噪声。  请参阅《AN SLVA790》以获取参考。

    您还可以尝试使用 TPS61085、将工作频率设置为较低的值、如650kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是4层电路板、在布局图中、是否显示了顶层? 我仍然保留一个接地层用于第二层吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    因为电路非常简单。 因此、您可以使用双层板或四层板。 您也可以参考 TPS61085 EVM 板作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您推荐哪一个? 您似乎推荐 TPS61085、它可能更成熟、噪声更低。 我看到 FET 的导通电阻较低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    SLVA790 是实现更佳性能的指南。 您可以选择 TPS61085。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最高可升压至28VDC 的系统、您建议使用什么? 低噪声。 高效

    -Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电压范围是多少? Iomax?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4-6V 直流输入

    输出电压、25-30V 直流

    电流0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以为以下器件选择 TPS55340或 TPS61175:
    4-6V 直流输入
    输出电压、25-30V 直流
    电流0.3A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您不喜欢 LMR64010? 与您推荐的问题相比有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其峰值开关电流仅为1A、因此无法输出所需的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要小于1A 的电流。  0.5A 足够好、1A 是安全的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    4-6V 直流输入
    输出电压、25-30V 直流
    电流0.3A

    这 意味着峰值开关电流至少为3A。  因此您需要选择>3A 的额定升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦

    哦、我不知道这一点。 您能向我展示一篇解释原因的文章吗? 或背后的理论?

    -Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请检查以下公式:

    IIN=(Vo X IO)/(效率 X Vin),峰值开关电流 ISW=IinX1.15,其中1.15是典型值,根据电感值,它通常介于1.1-1.3之间。