This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759972/ucc21520-ucc21520

器件型号:UCC21520

降级器、

VSSA 和 VSSB 的负电压是-5V?

规格中没有排除 VSS 电压。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    VDDA/OUTA 或 VDDB/OUTB 的负电压容差以 VSSA 或 VSSB 为基准。 指定 VSSA 相对于 VSSA 的负电压容差或 VSSB 相对于 VSSB 的负电压容差毫无意义。

    在您的问题中、0V 基准电势位于何处?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    由于我们没有听到您的反馈、我们必须假设您已经解决了这个问题。

    如果不是、请回答 Derek 的问题、并向我们提供更多详细信息以帮助您。