This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:在使能电压= 0.6V 的情况下

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762228/tps54302-in-case-of-enable-voltage-0-6v

器件型号:TPS54302

大家好

如果我们问 TPS54302、您会介意吗?


 如果使能电压= 0.6V、则直流/直流开关当然不工作。
但是、电流 消耗(IQ) 为66uA。
 如果使能电压= 0V (GND)、则 Iq 为0uA。
因此、 根据使能电压= 0.6V、它会出现 IQ 电流、对吧?


相关的 ,使能电压(阈值)的 Iq 为0uA 是多少?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在研究此请求、并将在星期一向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使能电压= 0.6V 时、一些内部电路开始工作。

    2.最好确保使能电压低于0.3V。

    肖恩