This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:AM3352与 TPS65217B

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759446/tps65217-am3352-with-tps65217b

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

我们正在使用 AM3352和 TPS65217B 设计器件,  

Tps65217b 的电源轨无法正常工作、 我们移除了所有负载(移除了 R530、R534、R537、R538、R540、R542、R545)、VLDO1可以在无 PWR_EN 的情况下保持5秒、仅在 PWR_EN 下保持50mS。  在其他电源轨上无输出。 下面是 TPS65217B 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、但由于假期、请在为您的问题提供反馈时延迟一些时间。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    请分享出现此问题的示波器截图:"VLDO1可以在无 PWR_EN 的情况下保持5秒、在 PWR_EN 的情况下仅保持50mS "。

    CH1 =交流
    CH2 =系统
    CH3 = PWR_EN
    Ch4 = LDO1

    如果您在问题发生时在示波器上捕获这4个信道、我将更清楚地了解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

           以下是您需要的示波器截图

    无 PWR_EN

    PWR_EN

    请查看。

    感谢你的帮助  

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    在第一个示波器屏幕截图(PWR_EN =低电平、系统在5s 后关闭)中、时序非常容易理解。 您可以参阅图24。 TPS65217数据表第39页上的全局状态图、请参阅 PMIC 在施加交流电源后进入"WAIT PWR_EN"状态。 如果 PWR_EN 在5s 内未设置为高电平、则 PMIC 转换至预关断状态、而不是进入活动状态。 如果在预关闭状态下按下按钮、PMIC 将再次返回到"WAIT PWR_EN"状态、5s 计时器再次开始。

    在第二个示波器屏幕截图(PWR_EN =高电平、持续50-60ms、然后为低电平)中、时序要复杂一些。 很难说 PWR_EN 在 LDO1之前还是在另一种情况下变为低电平、但我认为这是因为图24中还显示了5秒的"最短导通时间"。 全局状态图、在50ms 后将 PWR_EN 拉低不会立即对 LDO1产生任何影响。

    我认为这里发生的情况是、其他电源轨(DCDC1-3、DCDC4、LDO2、LS1/LDO3或 LS2/LDO4)中的一个上存在故障、导致 PGOOD 或 LDO_PGOOD 处于低电平、该故障情况导致整个系统关闭。

    要进行调试、您需要放大示波器屏幕截图中 SYS 降至4V (BAT 电平)、LDO1关闭、PWR_EN 变为低电平的部分。
    如果 LDO2未达到3.3V、LDO_PGOOD 将变为低电平、其余任何电源轨都不会打开。
    如果 DCDC1-3、LDO3或 LDO4无法达到所需的输出电压、PGOOD 将变为低电平、然后系统将关闭。
    或者、故障可能发生在 PGDLY 计时器到期之前、PGOOD 永远不会处于高电平。

    您可以参阅图7。 TPS65217数据表第23页上的缺省上电序列来查看加电和断电序列、此序列在 DCDC2上发生一个导致系统关闭的故障。 这将有助于您了解导致故障的直流/直流转换器或 LDO 稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    您可能还需要考虑 USB 电压。 尽管我不认为这会导致问题、但我看到 USB 输入未使用、但您仍然使用电容器填充了 C518。

    在 TPS65217电路原理图检查清单(www.ti.com/.../slva686b.pdf)中、您可以看到、如果 USB 未被使用、建议将其直接连接至 GND。 如果您注意到 USB 引脚上存在任何可能干扰加电序列的电压、则可以将 C518替换为0欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

          我用 0欧姆电阻器替换了 C518,我们的测试结果没有影响, 我监控 LDO2 (该电压轨上无负载), 似乎 LDO2不能上升到3.3V, 但我找不到导致 LDO2上电源故障的根本原因。  我将尝试用 我们刚刚订购的一些新器件替换 TPS65217 (D/C 为1444)。

    这是示波器快照。

    谢谢

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、

    让我知道您在测试新样片时观察到的情况。

    当您说"D/C 为1444"时、您的意思是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大脑、

         我们通过中国当地代理购买了 TPS65217 、样本的生产日期代码为1444、这意味着这些样本在2014年第44周从原始工厂发货。

    谢谢

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现一个原理图网表列出了将问题导出到导致 DCDC1无输入的 PCB 工具,在我们重新设计 PCB 以修复错误后,TPS65217B 可以正常工作。
    非常感谢您的帮助
    Hugo