This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:单输出高电流应用

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762494/tps65400-q1-single-output-higher-current-application

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65400TPS56C215

您好!

   我看到数据表中有高电流应用。

   数据表特性说明为

   SW1和 SW2之间以及 SW3和 SW4之间的电流共享可在需要时支持更高的电流需求

   我的电路需要0.9V/10A 输出(至少)、因此如何在单路输出中实现高电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65400支持 CH1和 CH2、CH3和 CH4成对共享电流。 将 CH1和 CH2放在一起时、输出电流可以是4+4=8A、而您至少需要10A。

    我建议您使用 TPS56C215、它具有12A 的输出电流能力。 如有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    那么 TPS65400无法通过 CH1+CH2+CH3=10A 实现10A?

    BTW、TPS56C215是否具有汽车级?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、它不支持全部并行的4个通道。
    TPS56C215没有汽车 Q1额定值。

    此致、
    Hao