This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210尺寸或推荐焊盘布局?

Guru**** 2797775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761959/lmg1210-lmg1210-dimensions-or-recommended-land-pattern

器件型号:LMG1210

我在数据表中找不到有关产品尺寸或推荐焊盘图案的任何详细信息。 数据表中有一个示例 PCB 布局、但没有标度、因此创建尺寸还不够。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 e2e!

    感谢您关注这一点。 我们将进行修复、以便在 datasheet.e2e.ti.com/.../5355.LMG1210-package-drawing.pdf 中包含以下附件

    此外、您还可以通过以下链接下载 STEP 和 BXL 文件:

    您还有其他有关 lmg1210的问题吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这太完美了!

    对于其他负载值、您是否有关于上升和下降时间的任何数据? 提供0pF 和1nF、但在100pF 负载下是否也有时间?

    此外、在数据表的第15页上、真值表指出、在独立模式下、HI/HO 和 LI/LO 可以同时为高电平。 在第18页、有一条线表示 LI 和 HI 不能同时处于高电平。 我只想确认此行仅指同步降压示例、并且真值表是正确的。

    再次感谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢后续行动。

    我们决定不测试100pF、因为与100pF 电容负载情况相比、我们测试的大多数 GaN FET 的性能更类似于空载情况。

    LMG1210能够在独立输入模式(IIM)下驱动其输入、在此模式下、LI/HI 可被重叠。 LMG1210还能够在 PWM 模式下驱动其输入、在该模式下、1210会导致死区时间不会使输入重叠。 这两种模式可通过数据表第7.4节中的 DHL/DLH 引脚来选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我明白了。 好的、这很有帮助。 现在最后一个问题。

    我看到自举二极管阳极连接会返回到 IC、这与大多数其他栅极驱动器不同。 通常、它直接连接到 VDD。 我假设这样做是为了确保高侧输出驱动器电压不超过5V。 但是、我不确定这将如何影响多级转换器的自举方法、尤其是当转换器输入电压较高(48V 或更高)时、内部 LDO 不会处理此问题。 以下白皮书详细介绍了当堆叠两个以上的开关时、多级转换器的常见高侧自举方法。   

    具有自举驱动器电路的新型三相降压转换器

    https://ieeexplore.ieee.org/document/4342286

    基本而言、它不是将二极管阳极连接到 VDD 电源(在本例中为内部 LDO)、而是连接到其下方开关的 HB 节点。 只要正向压降不会将栅极驱动器置于 UVLO 中、就可以将其扩展为任意数量的开关。

    那么、我的问题是、我是否可以将 VIN 和 VDD 引脚一起连接到5V 电源使 BST 引脚保持未连接状态、然后将自举二极管阳极连接到其下方开关的 HB 引脚? (例如、对于3个堆叠开关、一个 LMG1210将驱动较低的两个开关。 第二个半桥驱动器将断开 LO、二极管阳极将连接到下 LMG1210的 HB 引脚。)

    是否有其他方法来实现这一目标?  

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    这似乎是一种有趣的方法、当您完全不使用 LMG1210低侧驱动器时、可以通过单独的低侧开关为高侧自举充电。 不过、我认为我需要查看原理图、以100%确认其可行性。 只要所有引脚都符合规格、并且您为高侧自举电容的补充留出了一些时间、您就可以通过引导开关来满足要求、因为自举开关仅通过在二极管处于换向状态的死区时间内停止引导传导来降低 Qrr。 有关内部串联自举充电路径运行的更多信息、请查看 LMG1210数据表中的7.3.1。

    如果您有任何疑问、请告诉我、
    谢谢、