This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:动态调节输出电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761309/lm5001-dynamically-adjust-output-voltage

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: LM10011

你好

应用:12V->12V-60V/100mA;我想使用 LM5001实现动态调节输出电压、我发现应用手册 SLVA861展示了如何使用电流 DAC 和电压 DAC 实现该功能;

由于电流 DAC LM10011的电流范围为0-56.4uA、因此 LM5001的 Top/BOT FB 电阻值应较大、以满足较大的调节电压范围、我不确定 LM5001的电流范围是否合适、我认为 FB 中有推荐的电阻器范围; 因此、我想获取更多 FB 分压电阻器范围信息、数据表中未对此进行说明。  

另一件事是、我认为使用 LM10011也不是很方便、它需要占用4个 GPIO  

我更喜欢使用 PWM 控制,所以我有一个理想的,直接使用 PWM,然后由 RC 滤波,然后通过一个电阻器注入到 FB 引脚,我认为这种方法简单灵活,你认为这是可以的吗? 是否有其他客户使用过这种方法?(我在 LED 驱动器应用中发现,这种方法在使用升压 IC 时是正常的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    很抱歉缺少该帖子。 是的、可以使用 PWM 信号和 RC 滤波器来更改输出电压。 您还有一个询问电阻器的帖子。 我关闭了这个帖子。 让我们来解决该帖子中的所有问题