This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:为什么以及何时 STAT1和 STAT2同时处于低电平?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762349/bq24610-why-and-when-might-both-stat1-and-stat2-be-low-simultaneously

器件型号:BQ24610

您好、我们使用 BQ24610并监控和记录 STAT1和 STAT2引脚。  有时 STAT1和 STAT2都为低电平、如果仅持续几秒钟的话。  请注意、哪些条件可能会导致这种情况?  包括瞬态和故障条件。   

在我目前正在调查的问题中、存在交流电并且电池已深度放电;我预计充电器将处于预充电阶段。  但是、请考虑所有运行阶段、包括应用交流电、移除交流电等

我没有访问相关系统的权限、只能访问日志文件。

设计值包括:

电池为4芯锂离子电池

通过串联 LED 将 STAT1、STAT2上拉至24V 至10k。  用于读取 STAT1、STAT2的两个 MCU 状态引脚具有连接到 STAT1、STAT2线路的上拉电阻器和肖特基二极管。

TTC 电容器0.1uF

RSR = 0.010欧姆

ISET1 = 0.413V

ISET2 = 0.245V

ACSET = 1.300V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    STAT1和 STAT2状态的定义如数据表中的表2所示。 两个 STAT 均为低电平时没有状态。 我建议同时监控上拉电压。 您是否在 TI EVM 或其他电路板上进行了测试?