This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:NC AC+是提供直流输入的选项吗?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762326/ucc25630-1evm-291-is-the-nc-ac-an-option-to-supply-dc-input

器件型号:UCC25630-1EVM-291

大家好、团队、

希望你们做得好。 如果您有机会、您可以帮助回答以下客户问题:

我正在研究 UCC25630系列中的离线电源。 我查看了演示的原理图、我看到整流 AC +未连接到任何东西、这在布局上也是如此。  这是为直流输入供电的选项吗?  

我想对此进行仿真。  我一直在使用 LTCAD。  TI 是否有类似的工具来运行此器件?  

此外、您是否建议您进一步阅读以进一步了解 LLC 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    感谢您的联系。 UCC25630-1EVM 旨在模拟75W 至300W 之间的交流/直流电源、其中包括 PFC 前端和下游隔离式 LLC。 由于 LLC 控制器包含一个 X 电容器放电功能、因此 EVM 上包含了一个"虚拟"EMI 滤波器和整流器电桥来展示此特性、并展示如何在终端应用中将 HV 引脚正确连接至交流线路。

    我们有一个适用于该控制器的 simplis 模型。 您可以在此处下载模型:www.ti.com/.../toolssoftware

    我们有一系列有关此控制器的应用手册、可在以下网址找到:www.ti.com/.../technicaldocuments

    此幻灯片组可能也有帮助:training.ti.com/.../UCC25630x FAE Summit recording.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben。