This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VSYS 上的最小系统负载电流、最小充电电流、瞬态负载性能

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762312/bq25895-minimum-system-load-current-on-vsys-minimum-charge-current-transient-load-performance

器件型号:BQ25895

你(们)好

我拥有基于 BQ25895的评估板和定制设计。 我有三个问题需要回答:

1/ VSYS 上的最小负载-在数据表的第8页中、它指定了一个"15mA 的电池放电负载电流(最小值)"。 它还指定了"系统放电负载电流(最小值)为30mA"(请参阅 POST 中嵌入的图像)

  • 这是否意味着 VSYS 在其上的负载少于30mA 时将变得不稳定? 如果不是、这到底意味着什么。 我的目标系统在完全关断时可以使用 VSYS 低至10uA 的电流。 这是问题吗?
  • 如果是这种情况、您的 MPPT 跟踪应用手册肯定会受到影响、这是因为 MSP430板的使用将经常远远少于此值( http://www.ti.com/lit/ug/tidudj2/tidudj2.pdf)
  • 在我的定制板上、它显示了 VSYS 在输入上可用的边际功率或输出上极低的负载下不稳定性。 我认为这是由于 PCB 布局不正确以及 PMID 电容在连接不良后被发现和修改。

2/最小充电电流-我正在使用连接到 Vbus 的太阳能电池板、并已使用 MPPT 例程来相应地设置 VinDPM。 通过利用 VinDPM 功能、我能够以极低的电流(在从可用的总静态电流中获取静态电流后低至1mA)为电池充电。

"典型快速充电电流调节范围"在数据表中指定为0 - 5064mA。

您能否确认此用例和行为是否符合规格? (以如此低的电流充电)

VSYS 上的瞬态负载响应。 使用具有以下设置的 BQ25895评估板、3.7V 电池(0欧姆阻抗)、瞬间施加2欧姆功率电阻(通过导线连接的实际电阻)会产生 Vdrop。 什么是 Vdrop、不包括电缆等

  • 仅连接电池
  • 由 Vbus 补充的5V、0.5A 电源

当 FET 的状态可能发生变化时、它是否会在损耗之后(通过 FET、电缆等上的 RDSon)短时间内下降到低于电池电压以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器在 BAT 和 SYS 上有内部下拉电阻、可通过 I2C 寄存器 REG03[7]进行控制。 放电负载电流是指与您的应用无关的下拉电流。 PMID 电容器至关重要、因为它是输入电容器。
    实际充电器电流可能低于最小设置、但您需要考虑充电效率。 此充电不涉及 mA 充电。
    系统功率超过输入功率。 充电器将处于补充模式。 压降为 I_supplement x (Q4 + R_battery 的 RDS_ON)。 电池内部阻抗不能为0、这会导致 SYS 上的压降。