This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:是否可以为 PVINx 使用分离电源?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62065, LMR33620, TPS62650, TPS65263-Q1, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762284/tps65263-q1-is-it-possible-to-use-split-power-supplies-for-pvinx

器件型号:TPS65263-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62090TPS62065LMR33620TPS62650TPS65263

您好!

我需要适用于图像传感器+ FPDlink III 串行器的汽车电源解决方案、我必须最大限度地减小解决方案面积和散热、因此 LDO 不是可选的。 现在我分析两个选项:多通道 TPS65263-Q1和分离版本 LMR33620 + 2x (类似于 TPS62065 / TPS62650/TPS62090)

为了最大限度地减小 TPS65263的电感器尺寸、我需要保持尽可能低的输入电压/输出电压比、同时为负载调节保持足够的余量。 我感兴趣的是、是否可以通过不同的电压为 PVINx 供电、例如:Buck1 12V PVIN1 -> Vout1 = 5V -> Buck2/3 PVIN2/3 = 5V -> Vout2 = 1.8V、Vout3 = 1.2V?

BR

-Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于 TPS65263-Q1、您提到的结构正常。