This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ27542-G1:bq27542-G1

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760298/compiler-bq27542-g1-bq27542-g1

器件型号:BQ27542-G1

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我们计划将 BQ27542-G1用于 POS 设计。  我们的电池规格如下所示。 请确认以下问题。

我们是否可以使用2S 电池(3.7V/5200mAh)电池。

我们的电池的 CHEMID 为1280、采用 BQ27411-G1A。  我们是否可以将相同的 CHEMID 与 BQ27542 IC 一起使用、或者再次需要生成 CHEMID。

3. BQ27542-G1 --这是一次性可编程的,或者我们可以多次重新编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在工作日在这里得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.否
    不能、请描述您的细胞特征
    3.您可以多次重新编程。