This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ78350:其中、是用于 Linux 的 BQ78350驱动程序

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759717/linux-bq78350-where-are-bq78350-driver-for-linux

器件型号:BQ78350

工具/软件:Linux

我需要用于 Linux 的 BQ78350驱动程序,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有 Linux 驱动程序。 我们的测量仪表遵循具有8位寻址的标准 smbus。 您可以使用 SMB 库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,如何 将数据写入 bq78350?  我的条件可以读,但数据不能更改, 希望您能帮忙,谢谢

    与此类似、将数据0x1f 写入地址0x02、但地址内容不会更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能写入类似这样的原始地址。 您写入地址0x00、这是一个读写寄存器、然后从该地址读取输出。 如果要写入 df、则需要遵循 TRM 第18章中的 df 访问和格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此电源配置类似、

    如果我向它写入值,命令格式如下所示:  

    i2cset -y 1 0x0B 0x4472 0x03
    0x0B:从器件地址
    0x4472:寄存器地址
    0x03:将值设置为寄存器
    如果读取 Power Config、命令格式行、则:
    i2cget -y 1 0x0B 0x4472
    0x0B:从器件地址
    0x4472:寄存器地址
    如果读取电压命令格式为以下行:
    0x0B:从器件地址
    0x09:SBS 命令
    i2cget -y 1 0x0B 0x09
    因此,我对 SBS 命令有问题,SBS 命令角色是什么?
    是吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我分享演示、了解如何在 Linux 上写入和读取 bq78350
    请!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有程序手册。 SBS 命令是所有制造商使用的标准命令。 它们在制造商之间具有相同的格式、因此您可以在不同的电池系统中使用它们。