This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:Bq

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759614/bq24765-bq

器件型号:BQ24765

在使用24765控制锂电池的充电时、主机通常如何区分 完全充电的电池和断开的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    BQ24765不执行端接、因此无法检测电池何时被移除。 它依靠主机和/或电量监测计 IC 来执行终端操作并确定电池何时被取出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jefff F。 我知道您的解释。  这 正是 我向社区提出 这一问题的原因。 我只是想知道其他人是如何处理这种情况的。  我目前 在电池正极上有一个大电阻上拉、并在 电池被移除时观察电压是否上升。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    我将继续并关闭该线程。 如前所述、我们建议使用电量监测计 IC。 我建议的上拉电阻器方法的唯一问题是、如果在很长时间内施加到充满电的电池上、我不知道通过上拉电阻器的泄漏是否会导致电池寿命缩短。 它将取决于电流和应用的时间。 只要这不是问题、您的方法似乎是合理的。

    谢谢、
    Steve