This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 热插拔电池系统保护

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761909/hot-swap-battery-system-protection

您好,在以下智能电池系统管理器中, 电池组可随时进行热插拔;一次只能充电一个电池,一次只能由一个电池为系统供电

我们不确定是否需要在智能电池组连接器和智能开关之间放置一些保护器件、以避免系统通电时出现与电池插拔相关的"噪声"。  

TI 为此推荐使用哪种器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的监测计位于何处? 它在电池组上吗? 如果是、则您的开关不会影响监测性能、因为它是电池的一部分、电量监测计已经知道电池的容量。 但是、如果在智能开关之后的充电器侧使用单个电量监测计、则会出现问题、因为每个电池组都有自己的特性阻抗、不同于其他电池组。

    就保护器而言、我认为监测计不受开关瞬变的影响。 但是、您可能需要使用保护器进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,感谢大家的回应,我的问题与电路板中电池组的插头/插头产生的开关瞬变有关。这种原理图是一种简化,电路板上有一个 uC,可以读取电池的 smbus 协议,例如由 VCC_OUT 供电。
    电路板中电池组的插头/插头产生的开关瞬态是否会在 VCC_OUT 上产生扰动(如噪声、感应或其他)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电池交换会在系统电源线上产生瞬变。