This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1 RES 引脚定义

Guru**** 2445890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760529/lm25141-q1-lm25141-q1-res-pin-define

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的:

我们的客户使用 LM25141-Q1、但我们研究了数据表、 发现 RES 引脚看起来像启用打嗝模式、我们测试输出电流过流是否会启用 打嗝模式(电流限制阈值) SW 停止且输出电压下降。

如果我们将 RES 引脚上拉至 VDDA、将会大声说出断续模式、输出电压正常。

通用设计 LM25141-Q1 使用 RES 引脚始终下拉至 GND?

原理图:

e2e.ti.com/.../123F801_5F00_1A_5F00_1031_5F00_Final.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    是的、您回答正确。 应通过电容器下拉 RES 引脚、以启用断续模式以实现过流保护。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此外、我建议在 VCC 引脚接地时使用至少2.2uF 的电容。 此外、您还需要使用数据表第25页的公式计算 Rsense 的值。 产品文件夹中有一个设计计算器。 我建议使用此设计计算器与您选择的组件进行比较。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katelyn

    在这种情况下、断续模式将在负载较重时激活。

    那么、我无法在 重负载下使用断续模式吗?

    感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../LM5141ADESIGN_2D00_CALC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、断续模式将在重负载时激活。 这意味着您将在重负载下使用断续模式。 这有道理吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Katelyn

    我是本例的设计人员。 正如您所说、在重负载下、使用断续模式不起作用。
    当电流超过限制阈值时、断续模式将激活。 是否可以设计或计算电流限制阈值?

    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    是的、您可以使用电阻器设置电流限制阈值、如下所述:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Katelyn

    我还有一些问题无法理解。
    我将 Rsense 设置为0欧姆、以确保 Iout 足够大。
    在我的情况下,Rsense 不能为0欧姆?

    感谢您的回复。
    Kuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuan、

    您需要将 Rsense 设置为一个值、以启用所需的电流限制。 当 Rsense 上的压降为75mV 时、器件将进入断续模式。

    如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn