This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC27511A:低侧驱动器 UCC27511A 和 UCC27511之间有何区别? 改进了负输入电压处理能力

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27511, UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762317/faq-ucc27511a-what-is-the-difference-between-the-low-side-drivers-ucc27511a-and-ucc27511-improved-negative-input-voltage-handling-capability

器件型号:UCC27511A
主题中讨论的其他器件:UCC27511

开关模式电源和商用直流/直流转换器应用通常需要高电流驱动和硬开关来驱动大型负载。 电源开关的这种硬开关与布局限制相结合、通常会导致系统中产生噪声。 在电源接地和控制器接地相连的情况下、该噪声在驱动器输入/输出端表现为接地反弹和振铃。 大多数栅极驱动器已配备、可通过内部 FET 体二极管处理输出级的短负脉冲。 但是、有必要采取预防措施、防止过冲和下冲损坏驱动器的输入。  

除了提供与 UCC27511相同的功能外、TI 的 UCC27511A 还能处理高达-5V 的电压(独立于电源电压 VDD)、从而解决了这一问题。  这两个驱动器的引脚分配、可用封装和参数规格是相同的。 UCC27511A 是一款经过改进的直接替代器件、可在嘈杂环境中代替 UCC27511。

添加的负电压处理功能可提高整体系统的稳健性、并在嘈杂条件下为设计人员提供安全裕度。

下表提供了 UCC27511A 和 UCC27511之间的快速比较。

  UCC27511A UCC27511
通道数(#) 1 1
电源开关 MOSFET MOSFET
  IGBT IGBT
  GaNFET GaNFET
峰值输出电流(A) 8. 8.
输入 VCC (最小值)(V) 4.5. 4.5.
输入 VCC (最大值)(V) 18 18
上升时间(ns) 9. 9.
下降时间(ns) 7. 7.
输入阈值 CMOS CMOS
  TTL TTL
传播延迟(ns) 13. 13.
功能 分离输出 分离输出
额定值 目录 目录
工作温度范围(C) -40至140 -40至140
封装组 SOT-23 | 6. SOT-23 | 6.

有关栅极驱动器的更多信息、请参阅 ti.com/gatedrivers

如果您需要有关 UCC27511A 的帮助、请在 e2e 上发布申请。

-Mamadou Diallo