This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53681EVM-002:FusionUSB GUI 具有不可见的小字体

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761806/webench-tools-tps53681evm-002-fusionusb-gui-has-invisibly-small-font

器件型号:TPS53681EVM-002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

GUI 的许多电压调节按钮上都有非常小的字体。

如何调整?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我无法说我以前遇到过 GUI 问题。 如果一切安装正确、我就不会发现任何问题。 我可以与软件团队核实他们是否有任何有关此内容的信息、然后返回给您。 同时、始终忠实的重新启动是否修复了任何问题?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carmen、

    是的、所有内容似乎都安装正确。

    该故障在多次重新启动后一直存在、并且在使用软件时在屏幕上使用放大镜并进行猜测。

    我最近查看过工具是否出现新问题、但我似乎使用的是最新版本。

    我使用的是具有 Windows 10 Pro 和3屏幕的 Dell OptiPlex 7040 PC。

    软件可能无法处理大屏幕分辨率。

    此致

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已重新安装 GUI 软件、问题仍然存在、并随附屏幕截图。 此致 Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    … 无法附加屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Phil、

    根据软件团队的说法、不幸的是、如果不进行巨大的重新设计、我们无法调整 GUI 的分辨率和显示设置。 您是否能够尝试使用分辨率较低的显示器来查看它是否会影响任何东西?

    谢谢、

    Carmen