This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:能够手动选择路径的电源路径控制器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5050-1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759536/lm5050-1-power-path-controller-with-ability-for-manual-selection-of-path

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM74700-Q1

您好!

我正在为输出额定值为24V 和65A 的应用开发电源路径控制器。 电源是两节并联的锂电池。

我最初并联使用两个 LM5050控制器、每个电源一个、并切换使能引脚以手动选择电源路径、只是为了发现理想二极管不能以这种方式工作、并且始终通过体二极管选择更高电压源。

我的应用要求我在特定时间使用电压较低的电源、以便通过微控制器进行选择。 我遇到了具有手动使能功能的 LM5060高侧保护控制器。

我计划将 LM5060和 LM5050串联用于单个源、并对第二个源并联重复此布置、以便为负载供电。

请建议这是否可行。 我将附上相同的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这种方法非常完美、LM5060为电源多路复用提供电源路径切断、LM5050提供反向电流阻断。

    我们建议将 LM5050-1的 Vs 引脚连接到 VIN 引脚、以避免泄漏电流从流出流入。

    如果您可以将原理图与组件值共享、我们也可以查看。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Kari。

    我在回复论坛上的类似问题时看到您提到了 LM74700 (链接如下)。
    e2e.ti.com/.../682438

    对于反向保护器件、使用 LM74700是否会比 LM5050更具优势?

    我计划在应用中使用具有1.6m Ω RDS (on)和40V VDSS 的 AUIRF2804S-7P N 沟道 MOSFET。 它是否适合我的应用? 在保护电路方面、我还需要注意什么?

    我将很快上传包含组件值的原理图。

    此致、
    Chintan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chintan、

    LM74700-Q1可用于代替 LM5050-1、与 LM5050-1相比、该器件具有反极性保护功能。

    LM5050-1需要外部分立式组件来提供反极性保护(和低 IQ 关断电流)。
    请参阅 TI 参考设计"www.ti.com/.../TIDA-00992"

    LM74700-1提供集成的反极性保护、低 IQ 关断电流和比 LM5050-1更好的栅极驱动。

    MOSFET 选择(Rdson)基于应用的标称负载电流。
    对于12.5A 应用、适合使用1.6m Ω。 通常、Rdson 选择接近20mV/额定电流= 20mV/12.5 = 1.6m Ω。

    有关 TVS 选择和 MOSFET 选择、请参阅 LM5050-1数据表或 LM74700-Q1数据表。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果没有其他问题、或者您希望稍后再回来、我想关闭此主题。
    如果您认为您的问题已得到解答、请单击"这已解决我的问题"。

    此致、
    Kari。