This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7705:相对于 Vout 的4mV 纹波的保护频带

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761922/lm7705-guard-band-of-the-4mv-ripple-relative-to-vout

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件:LM27761

所有、

在查看数据表中有关 Vout 的最小值和最大值的第6.6节时、我想知道这些数字是否已经采用了防护带、以应对4mV 典型纹波?  如果它们考虑了纹波;那么、您能否确认在数据表中指定的相同条件下使用器件时、Vout 最小值和最大值是绝对限值。  

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    第1页上的4mV 值仅为典型值、有关 D/S 的第4页和第5页的更多详细信息

    您还可以看到图5和图6、其中显示了纹波如何变化。

    LM27761是一款类似的器件、其 D/S 的纹波较低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应、我知道4mV 的纹波是典型值。 不过、我想理解的是、当数据表显示最大或最小 Vout、然后指出"所有限制都是通过测试或统计分析指定的"时、我不会期望这些 Vout 值低于或高于 Vout 的最小或最大规格 因为该限值应考虑纹波。 我的理解是否正确?

    谢谢、
    HSG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    您所指的内容并不完全清楚。 您能举个例子吗?

    第4页的输出电压规格是输出电压的直流电平-您将使用仪表读出该值。 无最小值/最大值的输出纹波是交流规格。 它们是独立的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您的陈述很清楚。 但是、一名团队成员正在读取输出上高于数据表中规定的最大电压的电压。 他们询问这是否与导致高于预期电压的纹波相关。 我认为这与此无关。 我认为、电流高于或低于电路中的-20mA、因此、当电流为-20mA 时、电压超出限值。

    如果您同意我的评估、我可以关闭此主题。

    最棒的
    HSG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HSG、

    如果您需要调试帮助、请先询问。 我希望 Vin、Vout 和负载电流的波形能够进行评估。

    是的、如果负载较高、电压将进一步上升。