This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1524A:I

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762254/uc1524a-i

器件型号:UC1524A

我一直在尝试使用数据表中的公式来确定输出频率、但它与我所做的试验不符。  是否有不同的公式来确定输出频率。  它是否可以与电压有任何关系。  我使用15VDC 作为输入电压。  我有102nF 电容器和100K 电阻器。  我的输出频率应为多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    公式与公式不完全匹配的原因是、您使用的值位于通常使用的值的边缘。

    遗憾的是、由于器件计算开关频率的方式不是完全线性的、因此很难获得频率响应的线性方程。

    根据您的值的公式、您应该位于~112Hz 区域。 您看到的价值是什么?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到的频率范围是153Hz 至169Hz。 尝试获得~166Hz。 我无法使其在芯片之间保持一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    您可能需要尝试使用更小的电阻器和更大的电容器。

    这应减少开关频率的变化。

    谢谢、
    Daniel