Other Parts Discussed in Thread: OPA735, OPA187, REF3425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:REF5025、 OPA735、 OPA187、 REF3425您好,先生
我想将 REF5025和 OPA735用于我的 ADC 电路、以获得+2.5V 和-2.5V 的电压基准。 但我发现电路的电流过大。 ?的总电流为15mA、空载时的功耗为51mw,您能为设计电路提供一些建议吗
此致!