This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:输出电压

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761173/lmz31520-output-voltage

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、团队成员。

如果 LMZ31520的输出电压为4.1V、它是否会损坏?
即使电压精度和各种特性恶化、也不要损坏。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林您好、

    您计划在中使用此功能的应用是什么? 对于稳定和稳压输出、建议的最大输出电压为3.6V。 我无法肯定这是否会损坏器件、因为将其推至更高的输出电压会引入更大的输出电压纹波、这可能会导致热限制或稳定性问题。 我尚未在您的应用条件下测试此器件、通常不建议用户在超出数据表规格的应用中使用任何器件。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy。
    应用是医疗设备。
    竞争对手为 LTM4628。
    12V 输入电压4.1V 输出电流15A 是必需的、但没有能够在大电流条件下产生3.6V 或更高电压的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林您好、

    遗憾的是、TI 电源模块产品系列没有任何能够填补该空白的内容。 您能告诉我4.1V 输出将为什么供电吗? 这些信息对我们来说非常有用、因此我们可以帮助定义将来适合此客户应用的器件。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy

    由于开关电源板和传感器板如方框图所示是分离的、因此电源由电缆供电。
    考虑到电缆产生的压降、该电压设置为4.1V。
    尽管这种方法在某种程度上具有特殊用途、但直流/直流不能放置在传感器板侧、因此它具有这样的配置。

    尽管数量有所增加、但我们建议并联使用 LMZ31710。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、

    感谢您分享您的系统方框图。 这有助于我更好地了解需要4.1的位置。  

    此致、

    Jimmy