This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:OTG 模式下的 PFM/CCM 转换机制

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761728/bq24259-pfm-ccm-transition-mechanism-in-otg-mode

器件型号:BQ24259
主题中讨论的其他器件:BQ25896

您好专家、

我的客户想知道 在 OTG 模式下 PFM 和 CCM 之间转换的机制。 它仅取决于输出负载还是取决于 VBAT/Vbus 关系? 他们在工厂端对 VBUS 纹波进行计数过高问题、并且不知道哪一个正常、哪一个故障。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    OTG 模式下的 PFM 和 CCM 转换取决于输出功率和效率。 实际上、电感器电流将用于确定何时从 PWM 切换到 PFM。

    当它们增加 VBUS 上的负载时、它们是否会看到电压纹波下降?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joel、

    感谢您的回复!!
    他们确实看到纹波下降、但其规格低于5V/0.5A、并使用实际器件进行测试、这意味着电流将为5V/0.3A~0.5A (在转换周期内)。 我们是否有机会缩小过渡差距? 非常感谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我们无法缩小此器件上的间隙以减少此纹波。 但是、BQ25896可以通过使用 PFM_OTG_DIS 位在 OTG 模式下禁用 PFM 来支持该功能。


    此致、
    Joel H