This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:可以使用此 IC 获取7至35V 输入和48 v 5A 输出

Guru**** 2767495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762220/lm5118-it-is-possible-to-take-7-to-35v-input-and-48-v-5a-output-using-this-ic

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LM5122

我需要应用采用7至35 V 的输入和48 V 5A 的输出。 有可能吗?

我无法使用 webench 来模拟这一提议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    感谢您提出您的问题。

    可以在此设计中使用 LM5118、但可能不是最佳选择。 我建议在该设计中使用 LM5122。 根据您提供的应用规格、您需要升压控制器。 无需 LM5118的降压/升压功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett