请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
当电池达到3V 等低阈值时、是否可以使用 bq24070充电器断开电池? 其理念是防止电池深度放电。
如果使用此组件无法实现此目的、TI 是否提供了另一个组件(其他充电器或外部组件)来实现此目的?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.