This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于开关稳压器的外部超级电容器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762067/external-super-cap-for-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS62147

电容器的连接方式如下:

C1的值为100mF、额定电压为5V (超级电容器)、ESR 为1.25 Ω@ 1kHz。 请帮助我们了解此电容器将如何影响开关稳压器的稳定性、以及为了稳定开关稳压器、必须整合哪些设计更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用超级电容器不会带来问题。 您可以阅读以下文档、了解前馈电容器对提高稳定性和测量控制环路的影响。
    www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf
    www.ti.com/lit/an/slva465a/slva465a.pdf
    如果可能、我还建议使用较新的 TPS62147/8。