This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079QW-Q1:BQ240790-Q1的 BAT FET 的 Rdson

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762169/bq24079qw-q1-rdson-of-bat-fet-for-bq240790-q1

器件型号:BQ24079QW-Q1

大家好、

您可以帮助检查 BQ240790-Q1的 BATFET 电阻吗? 我们无法在数据表中找到有关此参数的相对说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fery、
    数据表指出、1A 时从 BAT 到 OUT 的压降电压为50mV、因此这转换为50mohms 的 RDSON。