This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:某些电路与 TPS23754EVM-383不同

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761288/tps23754-some-circuits-are-different-with-tps23754evm-383

器件型号:TPS23754

尊敬的先生:

这是 WNC 的 Gordon Liu。

我得到了一个 POE 原理图、该原理图几乎复制  了 TPS23754EVM-383电路。

我发现了2个不同的电路、但我无法理解它的用途。

您能给我一个基于您专业能力的概念基础吗?

1:R1729=100K、C1445=1uF; 为什么 CS 引脚需要从 VB 上拉高?

2:C1458=1uF;它在反馈电路上创建了一个大极点。 明白了吗?

BRS、

刘高德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、

    您能否发布原理图的 PDF? 您可以在此处或通过直接消息共享。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    Vb 至 Cs 之间的电阻器用于上拉 VCS 电压、以便其更快达到 VCS 最大阈值(0.55V)、从而限制初级侧电流。 根据配置、峰值初级电流将为4.3A。 如果没有 Vb 上拉电阻、则峰值初级电流将为5.5A。

    该电路的设计可能会添加 R1729、因为它们的电流感应电阻器选择有限。 通常、只需增加电流感应电阻器的值即可限制初级电流。

    我们有时会在这里添加一个额外的极点来额外衰减高频率、因此我 希望在纳法范围内有一些东西、而不是1uF。 由于 TPS23754EVM-383原理图的 Vb 旁路电容器(C16)位于类似位置、但在 VB 和 RTN 之间连接、因此设计人员可能错误地将1uF 放置在这里。

    有关反馈组件选择的更多指导、请查看 slva305c 的第2.8节及更高部分

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师