This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何发送"shutdown _EN""shutdown 和 quot;I2C 命令?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761488/bq27220-how-to-send-a-shutdown_en-and-shutdown-i2c-command

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

我找不到 "shutdown_EN"和"shutdown" I2C 命令的实际说明。 在第50页(SLUUBD4)的图4-1中仅列出了这些命令。

我还检查了 bqStudio 以查看是否可以从那里调用该命令、但也缺少了...

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    此监测计上似乎不存在命令、并且 TRM 中从未更正过该部分。 我将向系统工程师指出这一点。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您提供的信息。 这还意味着、如果监测计没有响应、我无需摆动 GPIO 引脚、或者监测计可能通过其他方式导致关断、我需要摆动该引脚? 参考:

    '如果器件处于关断模式、切换 GPOUT 会使监测计退出关断状态。 是的
    建议将 GPOUT 连接到主机 MCU 的 GPIO、以便在任何意外情况下都能实现
    关断条件下、可以命令监测计退出关断状态。"

    此外、如果 TRM 能够正确更新、这将非常好。 这里有很多缺失的信息或错误地复制粘贴的内容、到目前为止、我主要使用 bqStudio 和逻辑分析仪来查看这些内容是如何实际完成的、或者直接在论坛中询问...

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    感谢您的反馈。 TRMS 的全面性是一个持续改进的过程、我们正在努力正确更新内容。

    还有其他一些情况会导致器件进入关断状态、例如在容易受到 ESD 影响的情况下。 在这种情况下、您需要能够切换 GPIO 引脚以唤醒监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 至少我没有在静脉中实施切换代码:-)

    期待改进的 TRM、尽管现在我几乎已经完成了所有的实施。

    谢谢、

    标记