This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:需要针对>6V 输入、Iq<=1uA、Iout 400mA、uo=3.6V 的 PN 建议

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762104/tps62743-need-a-pn-recommendation-for-6v-input-iq-1ua-iout-400ma-uo-3-6v

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件:TPS62745
您好!
请推荐一个可支持>6V 输入[4 AAA]和1uA IQ、400mA 输出电流和3.6V 输出的 PN。  谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    今天、我们将介绍非常接近的 TPS62745。 但请通过电子邮件告知客户要求和应用、我们可以讨论此套接字的具体细节。