This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:有关 TPS55010的问题

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55010, LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762069/tps55010-questions-of-tps55010

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: LM25018

大家好、

我有以下几个问题,谢谢。

Q1:IC 是 TPS55010,这个 I-HSCL 有什么值?


问题2:以下计算是否可用于上述计算部分?

        

        计算 LM25018

问题3:纹波电流建议值? 如果具有最小纹波电流、则我们可以计算 LP (最大值)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    Q1: I-HSCL 是高侧开关电流限制、典型值为2.75A、最小值为2A

    Q2和 Q3: 请勿使用 LM25018的任何设计公式。  LM25018是一款非隔离式降压转换器。  仅使用 TPS55010数据表中的设计信息。