This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:引脚定义

Guru**** 2609265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS16630-32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762137/tps1663-pin-define

器件型号:TPS1663

您好!

下面是有关 TPS1663的一些问题:

在 TPS16630-32EVM 中、引脚24是 Vin、引脚19是 Vout、但在数据表中、这2个引脚都是 NC、我们应该遵循哪一个?

2. 在 TPS16630-32EVM 中、所有 NC 引脚都连接到 GND、我能不能让它们悬空?

3、为什么要将其连接到 GND? 有什么原因吗?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T、

    TPS1663数据表中提供的引脚是器件量产发布的最终引脚。

    目前;预量产样片(PTPS16630RGE)的引脚排列已提供 EVM 用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slvubi9/slvubi9.pdf )。[引脚24至 VIN、引脚19为 Vout]

    您可以将 NC 引脚保持悬空。

    NC 引脚(引脚20至引脚23)连接到 EVM 上的 GND、以提高热性能。