This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:施加高于建议电压的电压时

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761675/tps61041-q1-when-a-voltage-higher-than-the-recommended-voltage-is-applied

器件型号:TPS61081-Q1

大家好

在最大推荐电压和绝对最大额定值之间运行时,它如何影响输出电压?

此外,是否还有其它影响的电气特性?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Koji:

    我们设计器件、确定其特性并测试其在建议运行条件下的运行情况。 不建议超出建议的工作条件、因为在此类条件下的性能可能符合数据表中指定和表征的性能。 此外、超出建议的工作条件可能会降低器件的可靠性和使用寿命。

    如果您的应用程序将超过建议的运行条件、那么您必须执行自己的表征、以便了解您在应用程序中可以期望的性能、这一点非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu - San

    感谢您的回答。

    我欠 Dtand。

    我会告诉我的客户

    此致、

    高志林